Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, CC2530, CC-DEBUGGER
Thread 中讨论的其他器件: CC2530、 CC 调试器
尊敬的 TI 团队:
我们可以下载 PurePath Studio 并安装它、而不会出现任何问题。
现在、我们能够调整设置并生成.cfg 文件。 EVL 板上的一切工作正常、但我们有一个蓝牙原型放大器、其中已集成了 PCM5121。 您能否告诉我们如何直接在现有蓝牙原型放大器中将.cfg 下载到 PCM5121? 我假设它与 PurePath Studio 存储器工具一起使用、但如何连接到芯片?
我们习惯使用 TI 的 CC-Debugger、该调试器用于 CC2530芯片设置。 是否有用于 PCM5121的等效 CC-Debugger、或者我们如何在 PC 和现有蓝牙原型放大器之间进行通信?
感谢您的支持。
此致、
Roger