This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:TLV320AIC3107 DAC/ADC 功能

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017395/tlv320aic3107-tlv320aic3107-dac-adc-capability

器件型号:TLV320AIC3107

尊敬的先生:

   我想知道 TLV320AIC3107能否驱动直流输出(可编程)、而不是 SPOP/SPOM 和 HPOUT/HPCOM/HPROUT 的交流输出?

此外、LIN1LP/ LIN1LM、 LIN1RP/  LIN1RM 能否接受直流输入作为正常 SAR ADC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、

    您可以使用数据表中此处的模拟旁路进行衰减、以在这些引脚处获取直流输出。

    至于第二个问题,我不确定你要问什么,你能不能重新措辞?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

       我的问题是、CAN 编解码器作为正常的 DAC/ADC 运行、可以生成可编程的直流输出和接收直流输入。

    我听说、由于它是 Δ-Σ 结构、因此我们只能生成或接收正弦波或循环波形。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在使用尝试驱动或输入直流电流的 DAC 和 ADC 时、只会产生空闲音调

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

       感谢您的回复! 那么、TLV320AIC3107上是否没有直流功能的权变措施或技巧

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、

    如果有解决方法、让您知道我问过更熟悉的人、但根据我的了解、没有解决方法。 我将在他们做出响应时传达他们的意见。

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peng、

    根据我发现的结果、没有。

    祝你一切顺利、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

       谢谢~