This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:EVM 未连接(脱机)-下载失败、硬件 ID 不正确、无法播放音频

Guru**** 1821790 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560EVM, TAS2560, TAS2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1017311/tas2560evm-evm-not-connected-offline---download-unsuccessful-hardware-id-incorrect-unable-to-playback-audio

器件型号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2560TAS2110

下载失败

硬件 ID 不正确

检测到音频声卡且无歧义

声卡采样频率良好

无法播放音频

*控制台将设备显示为脱机 , 无 “连接”按钮

PC: Lenovo Thinkpad

操作系统: Windows 10

TAS2560EVM 连接到5V 电源、  USB 连接到 PC

- PC 成功检测音频设备并连接到该设备

-列为 "线路(2-USB-AudioEVM)"的器件

-属性显示 2通道16位48kHz 设备  (Windows 设备管理器的测试 不会产生任何声音)

-电路板似乎已启动。  I2S CLK 正在运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    需要先配置 TAS2560EVM、然后才能输出声音、因此让它与 PPC3通信可能会解决您的其余问题。 当您说"下载失败"时、您指的是什么? 这让我想知道 PPC3应用或 TAS2560插件是否未正确安装。 此外、计算机似乎已正确识别 EVM、但您可以尝试使用其他 USB 电缆来查看这是否有助于 PPC3 GUI 检测 EVM。  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    "下载失败" 来自系统检查(硬件检查)

    我尝试了2条不同的电缆- 包括 EVM 附带的电缆-结果相同- PPC3无法连接(或检测?)  但 PC 可以。

    如何检查 TAS2560插头是否安装正确、  或重新安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您有什么建议或想法要尝试吗?  我卡住了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果要尝试重新安装插件、可以将鼠标悬停在 PPC3中的该插件上、右下角将显示一个红色的 x。 这将允许您卸载该应用、然后您可以按照第一次安装的方式重新安装它。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我这么做 了、还尝试在兼容模式(Win 7)下运行应用  程序我的操作系统是 win10。   但运气不好。

    USB 连接工作正常、因为 PC 在检测音频卡时没有问题。 电源正常。

    更确切地说、TAS2560EVM 直接连接到 PC。  

    如何使用此 EVM?  plz 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否拍照或确认跳线设置、以防这是问题的一部分?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eresh、

    请检查以下内容并告知我们您得到的信息吗?

    • 测量 J2的 VBAT 电压
    • 测量 J4处的 VDD 电压
    • 测量 J7处的 IOVDD 电压
    • 为 EVM 加电、并在将其连接到 PC 时检查 I2C 线路。 您在总线上看到任何通信吗? 只需检查信号是否发生变化、而无需指定数据本身。

    您是否只有一个板可供测试? 只需检查您是否可以尝试另一个。
    可能是 TAS2110板载控制器未从 EEPROM 获取正确的固件、我将检查我们是否可以在您的端对其进行更新

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    • 测量 J2的 VBAT 电压

    ES>VBAT = 4.9V

    • 测量 J4处的 VDD 电压

    ES>VDD = 1.8V

    • 测量 J7处的 IOVDD 电压

    ES>VDD = 1.8V

    • 为 EVM 加电、并在将其连接到 PC 时检查 I2C 线路。 您在总线上看到任何通信吗? 只需检查信号是否发生变化、而无需指定数据本身。

    es> 我看到它们被上拉至3.3V。   我现在没有设备、今天稍后我将检查总线活动。

    我只有这个板。  请告诉我固件更新。

    是否可以直接联系您和团队?  我联系了贵公司的销售代表(nauto.com)、但没有回听。

    请提供电子邮件地址-我想设置电话会议。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eresh、

    让我通过直接邮件直接与您联系、然后我可以分享电子邮件详细信息。

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eresh、

    请在您收到新 EVM 后告知我们它是如何与之配合使用的。 如果一切正常、我们可以关闭此主题。

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师