This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:0x27上的 TAS2563错误标志位5的问题

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015470/tas2563-question-of-tas2563-error-flag-bit-5-on-0x27

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

我客户的 TAS2563 QFN 报告0x24~0x27 = 0x06、0x00、0x51、0xA8 、无声音故障。
您能否提供0x27位5的错误标志定义? 它显示为"保留" TAS2563数据表、而它在客户 的系统上被置为有效。





谢谢、此致、

陈耀恩
2021年7月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我将与我们的团队一起仔细检查此位的功能。 我将在星期四结束前为您提供答案。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    寄存器0x27上的位5意味着过流事件专门发生在 D 类输出桥的下侧。 这与寄存器0x24上的位1一起提供了一个提示、提示您的系统可能会出现短路。 您是否尝试断开负载并查看是否仍在触发该标志?
    还应考虑直接连接到 D 类输出端的任何电容都可能导致高电流峰值、从而触发过流保护。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果您有任何疑问、请告知我们、如果没有沟通、我们可能会在未来几天内关闭此主题。
    谢谢。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师