This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:有关 DRV595的一些问题

Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025552/drv595-some-question-about-drv595

器件型号:DRV595
主题中讨论的其他器件:DRV8412

尊敬的专家

我们需要输出大于12V 的电压(可能为14-16V)和大于3.2A 的电流(可能为3.5-4A)。

DRV8412呢? 它可以持续输出6A 电流(但我不知道最高输出电压)。

顺便说一下、当 PWMA/B 被用作一个 TEC 控制器时、它的要求是什么? PWMA/B 是否有任何推荐的波形?

另一个问题是、我能否仅使用1个复位信号来控制 DRV8412的2个电桥? 这意味着我可以同时复位它们。

很抱歉、我不是很熟悉这些电机控制驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我将联系电机驱动器组来帮助您。 很快就会回来。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    [引用 userid="470630" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025552/drv595-some-question-about-drv595 ]DRV8412怎么样? 它可以持续输出6A 电流(但我不知道最高输出电压)[/quot]

    DRV8412可支持高达70V 的 PVDD。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025552/drv595-some-question-about-drv595 "]顺便说一下,PWMA/B 用作 TEC 控制器时,有什么要求?

    我建议阅读此 常见问题 解答、以了解有关驱动 TEC 的要求的更多信息。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025552/drv595-some-question-about-drv595中的内容]另一个问题是、我是否可以仅使用1个复位信号来控制 DRV8412的2个电桥? 这意味着我可以同时重置它们。

    是的。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。