请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025552/drv595-some-question-about-drv595
器件型号:DRV595主题中讨论的其他器件:DRV8412
尊敬的专家
我们需要输出大于12V 的电压(可能为14-16V)和大于3.2A 的电流(可能为3.5-4A)。
DRV8412呢? 它可以持续输出6A 电流(但我不知道最高输出电压)。

顺便说一下、当 PWMA/B 被用作一个 TEC 控制器时、它的要求是什么? PWMA/B 是否有任何推荐的波形?
另一个问题是、我能否仅使用1个复位信号来控制 DRV8412的2个电桥? 这意味着我可以同时复位它们。
很抱歉、我不是很熟悉这些电机控制驱动器。