https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1018320/tas5825m-dsp-filter-performance
器件型号:TAS5825M专家您好!
我对 TAS5825M 的滤波器性能有疑问。
下面比较了在1kHz 低通巴特沃斯-2滤波器下、fs=48kHz 和 fs=44.1kHz 的输出响应之间的频率性能。
我们可以确认两种情况之间的频率响应差异。
我将 TAS5825M 配置为双频带 DRC 和 AGL (2.0 96k)。
此外、我还没有更改默认的寄存器设置。(尤其是选择了10 (96kHz) 0x46h。
就我所记得的、在这种情况下、我们不需要更改滤波器系数来实现相同的滤波器响应、具体取决于输入音频数据的采样率、因为该器件在音频处理块之前具有 SRC。
但是、该数据显示了差异。
然后、我认为该 SRC 不是异步 SRC、它只能将采样率转换为整数比。
因此、输出信号会在48kHz 和44.1kHz 之间产生差异。
这种理解是否正确?
此致、
Kazuki Kuramochi