This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:差动原理图审阅

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025693/tlv320aic3120-diff-mic-schematic-review

器件型号:TLV320AIC3120

您好、TI  

我有几个问题。  

我尝试使用差动麦克风、线路输入和输出。 请检查差速器麦克风输入和其他电路是否正常。

使用上述电路时、如何设置寄存器?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIC 连接正常。

    我附上了一个脚本、该脚本可以启用麦克风和扬声器电路。

    https://www.ti.com/lit/zip/slac366 这是 EVM GUI 的链接。

    编号----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
    宽30 00
    # s/w 复位
    > 01
    # PLL_CLKIN = BCLK、CODE_CLKIN = PLL_CLK
    宽3004 07
    > 91
    20岁以上
    > 00
    > 00
    #模式为 I2S、wordcength 为16
    宽30 1b 00
    # NDAC 已通电并设置为4
    宽30 0b 84
    # MDAC 被加电并设置为4
    84岁以上
    宽30 12 84
    84岁以上
    # DOSR = 128、DOSR (9:8)= 0
    > 00
    # DOSR (7:0)= 128
    > 80
    # DAC =>通过引脚禁用进行音量控制
    宽30 74 00
    # DAC => DRC 禁用、TH 和 hy
    宽30 44 00
    # DAC => 0 db 增益左侧
    宽30 41 00
    编号----------------------------------------------------------- 选择第1页
    宽30 00 01
    # de-pop、Power On = 800ms、Step Time = 4ms
    宽30 21 4e
    # HPL
    宽30 1f C2
    # LDAC 路由到 HPL
    宽30 23
    # HPL 取消静音并增益1dB
    宽30 28 0e
    # HP 上无衰减
    宽30 24 00
    宽30 25 00

    # MIC bias = AVDD
    宽30 2 e 0b
    # MICPGA P = MIC 10k
    宽30 30 40
    # MICPGA M - CM 10k
    > 40
    编号----------------------------------------------------------- 选择 PAGE 0
    宽30 00
    #选择 DAC DSP 模式11并启用自适应滤波器
    宽30 3c 0b
    宽30 00 08
    宽30 01 04
    宽30 00
    #加电 DAC (软步进禁用)
    宽30 3f d6
    #撤消 DAC 的静音
    > 00
    #为 ADC 通道加电
    宽30 51 80
    #撤消 ADC 通道的静音
    > 00
    宽30 00 01
    #向左取消 D 类静音
    宽30 2a 1c
    #加电 D 类驱动器
    宽30 20 C6