This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:Vboost 中的随机脉冲在扬声器中产生爆裂噪音。

Guru**** 2556520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040309/lm48511-random-pulses-in-vboost-making-popping-noise-in-the-speaker

器件型号:LM48511

我在另一个设计中使用了该放大器、没有任何问题。  我已将其复制到新设计中、保留了相同的原理图和页面。

我有3个原型 PCB、它们都发出了这种爆裂声。

我尝试从之前的级上断开输入电容器、因此放大器与驱动它的其他电路隔离。  仍然具有相同的噪声。

我查看了开关引脚2、3、高频开关正在停止/启动。  这会导致升压电压骤降。  

只要输入端的音频级别很小、 就会消失。

我还尝试了 从升压输出中汲取大约10mA 的电流、但这几乎没有影响。
如果值错误、我还尝试并联一些电容器。  没有什么不同。

我将 SD 引脚上拉、将 SS/FF 引脚上拉。

有什么想法需要寻找其他什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您提到的爆裂声在设备通电时是恒定的、周期性的? 还是只能在上电或断电期间观察到?
    您是否尝试通过切换 SD_BOOST 引脚来禁用和重新启用升压? 它会产生什么影响吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    爆裂声有点像噼啪声、但速率[频率]低于我通常认为的噼啪声。  它不是打开/关闭凸点类型的东西。

    升压 SD 引脚连接到+5V 电源、因此我将其切断并进行测试-当升压 SD 接地时、弹出停止。  当然、升压电压会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供详细信息。 我知道您使用的是相同的先前设计、但您以前没有看到这种行为、对吧? 从上一批处理更改为本批处理的内容是什么? 无源器件有何差异?

    您是否有任何机会拥有以前的电路板之一并可能更换 IC? 这是为了检查 IC 或电路板是否遵循不稳定性。

    调试我的另一个想法是 将输入交流耦合到 GND、也尝试更高的 CSS 并检查是否存在差异。

    我可以尝试使用 EVM、但由于这可能与电路板或器件周围的其他器件相关、因此我很可能不会有相同的行为。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../J_2D00_814-Rev-00-Schematic.pdf

    这是我使用的原理图、适用于工作的 PCB 和这种不稳定的新 PCB。

    我想我们有一个较旧的板、因此我将得到其中一个板。

    IC 的推出是一项挑战、因为它们中间有一块大垫-这是一项2人的工作。  将足够的热量送入4层 PCB 至该焊盘需要底部有一个大尖端的铁、而其他人则使用热气棒用于引脚。

    我有3个电路板、它们都可以工作、不同之处在于它们具有相同的不稳定性。  我明白这意味着它不是一个坏的部分。  我对我们使用的器件值没有做任何更改、除非有器件缺货、必须进行替换、但主值将相同。

    我尝试将测试点 SPL 的输入端接地[所有这些都使用4.7uF 电容器来阻断直流]、这实际上使爆裂声明显增大[6dB 左右]。  当 I 将 C76接地时、没有变化。  当 I 接地 C74时、会出现更高的爆音级别。

    当我在 CSS 上放置一个1uF 电容器时、弹出停止。  我应该使用多大尺寸?  还是 只需增大100nF、直到我在停止后经过几个步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供更多详细信息。
    我将查看您的原理图并对 CSS CAP 解决方案进行一些分析。 今天晚些时候或下周初、我将再次提供更多详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您还没有、我将继续为 CSS 测试不同的电容值、1uF 可能过高、并显著增加升压加电时间、尽管这不是问题、但应该可以。

    由于这似乎与升压相关、您还可以尝试使用升压负载电容器、目前您具有100uF/10V、您可以尝试使用此电容器的更高额定电压。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Vboost 小于10V、为什么10V 电容器是一个问题?

    我并联了一个100uF 的 tantaulm、它使脉冲更加圆形/消除了斜坡的清晰度。

    我似乎也被并行 CSS 的初始测试吓到了-今天、它减少了噼啪声、减慢了它的速度、降低了高频能量、但它并没有消失。

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如前所述、建议电压为2或3倍、我知道升压电压低于10V、但仍不是如前所述的2或3倍。
    我有一个 EVM、我可以在本周结束前进行测试、尽管我很可能看不到问题。 升压的充电周期似乎不好、从而导致了伪影。 您应该检查升压、因为这似乎是问题的根源。

    如果想尝试其他方法、也许可以检查从输出端移除负载是否会产生差异、并尝试不同的阻抗。 您的负载当前为4 Ω 或8 Ω? 它是扬声器负载还是带电感器的电阻负载?
    您也可以尝试取下铁氧体、看看它是否会产生影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我错过了2到3次...  我移除了10V 电容器、放置了20V 钽电容器、没有改变。

    我订购了一些额定电压为25V 的新电容器以尝试使用。  100uF TANT 和一些47uF 陶瓷[将2个并联电容算得非常近]库存中没有100uF 25V 陶瓷电容。

    我在空载情况下执行的最后一个测试。  我还使用了一个8欧姆扬声器来运行它。  有/无不会产生很大的影响。

    我想摆脱铁氧体、但在没有负载的情况下、它们真的不应该做我想做的任何事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的进一步反馈。 我正在与团队中的更多人讨论这个问题、以获得想法、并将让您知道由此产生的结果。

    我还想、PCB 方面可能会有什么变化、因为这是您提到的主要变化、可能是 GND 连接的电感?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是最好的打印件、但无论如何、要开始...  J-668是不存在此问题的设计。

    e2e.ti.com/.../amp-layout-J_2D00_668-Rev-03.pdf

    e2e.ti.com/.../amp-layout-J_2D00_814-Rev-00.pdf

    J-814是弹出的。   


    差异-

    布局旋转180度。

    668版由另一个 PCB 供电、未连接到 PCB 上的任何其他接线。

    814版本为其开启的板断电。  我使用了一个零欧姆电阻器将放大器接地系统连接到 PCB GND 的某个点。

    红色表示焊接侧、绿色表示组件侧、aqua 表示 GND 平面。  未显示电源平面、因为它未连接到放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我来看看这些内容、下周初再给您一些评论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、
    我有一些47uF 25V 陶瓷电容器、将其中的2个电容器并联放置到主升压电容器中。   图2 将足够接近100、因为如此多的器件目前缺货...   总之、这与噪声没有明显的区别。  
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于放大器是第一个设计中的唯一芯片、我想排除电路板上的所有其他器件以进行调试。 是否有方法可以在不使用电路其余部分的情况下仅为 LM 放大器供电? 我想移除 FB34并直接从放大器侧的工作台电源连接电源。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。  我有点早的时候就把事情隔离了,但并不是那么远… 我刚才这么做了- 我断开了2个输入电容器。  我断开了 FB34、以将电源与电路板的其余部分隔离。  我将实验室电源连接到 AMP GND 焊盘和+5Vb 焊盘-这些仅直接连接到放大器电路。  我仍然具有相同的结果、升压输出为启动/停止、从而产生毛刺噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈、遗憾的是尚未确定根本原因。
    让我看看还有什么可以测试、我会再给您回复。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    接下来、我可以认为是上电期间的序列。 值得检查在功率和信号序列方面的差异、包括 VDD、SD_Boost、软启动。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些正在发生的情况的示波器图像。

    这是软启动引脚。  2V/div 底部点大约为0V。

    开关引脚信号。   

    升压测试点。  电压在6-8V 之间变化。

    扫描10ms/div。  不完整的扫描是摄像机快门和脉冲随机的组合。

    这是 SS 引脚上的470nF 电容。  1uF 会屏蔽噪声-它仍在执行相同的操作、只是速度较慢、因此不会使噪声很容易听到。   这些变化最终会在扬声器输出端子上产生、因此扬声器会产生噪声。

    输入电容器已提起、因此电路板上的其他音频电路未连接到放大器。  我已经查看过布局、但我还没有发现任何看起来有意义的差异[与我制作的电路板相比、我做的不是这样]。  

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的反馈和捕获、我将再次检查 EVM 与此进行比较的情况、并尝试使用不同的电容器进行比较。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一些东西… 此时不确定它的含义。  我从先前的项目中获得了其他 PC 板之一。  就升压电压脉冲而言、它所执行的操作是相同的。  但我发现变体不会显示为扬声器的信号。  我还发现、在这个电路板中、我有输入电容器将功率放大器与馈入电路隔离、即使脉冲仍在持续、扬声器也没有声音。

    升压电压是否应该像上面的示波器迹线所示那样进行跳频?

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加-我连接了扬声器、提升了输入电容器。  V Boost 正在脉冲。  扬声器安静。   我有一个测试设置、其中包括连接至 DVM 的探针、示波器探针以及带有直流阻断电容器的音频放大器输入。  当 我将测试探针连接到一个扬声器引线[或另一个]时、我可以听到测试放大器发出的噪声。  当我将探针接触其中一个输入时、不仅可以听到测试探针扬声器中的噪声、还可以听到功率放大器驱动的扬声器中的噪声。  输入端的直流偏置随脉冲发生波纹。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑我们以前的电路板上从未听到过噪声、因为2个输入由2个完全相反的输出驱动、所以总和抵消了差分输入样式。

    新电路板只有来自编解码器输出的单个音频信号、该输出连接到1个输入、而另一个输入由单位增益反相运算放大器级驱动、因此阻抗不相同、 此外、这项早期测试还没有插入编解码器的电路板、因此不会驱动线路。  但是、这仍然让我对 V BOOST 是否应该像示波器迹线上显示的那样跳跃的问题产生疑问。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚从数据表中注意到这一点- 升压稳压器可能在不连续模式下运行?   

    LM48511将根据峰值电流限制其开关电流。 在 IP 固定的情况下、增大 L 将增大
    可用于负载的最大功率。 相反、使用过小的电感可能会限制的数量
    可从输出中汲取的负载电流。 当转换器处于工作状态时、通常会获得最佳性能
    在所需的负载电流范围内以“连续”模式运行,通常可提供更好的负载调节和
    更低的输出纹波。 连续运行被定义为在期间不允许电感器电流下降至零
    周期。 如果负载足够小但更大、升压转换器会转换为不连续运行
    电感器在更宽的负载电流范围内保持连续。

    当我通过放大器提供足够大的音频时、噪声似乎会消失、尽管这也使得听到噪声变得更加困难。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是扫描设置为1US/div 的开关引脚。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我认为最后一次捕获是有道理的。 我在 EVM 上看到类似的东西、它可能会根据负载而变化(降低负载阻抗和/或播放正弦音):

    这些捕获来自 SW 引脚、我看不到二极管输出的任何显著变化。

    关于在输入端使用逆变器的差分与伪差分、您提到的这一点也可能是相关的。  可能是逆变器在输入端产生了一些振荡伪影、导致反相器异相或类似、进而导致升压器行为错误。
    您可能需要降低升压电容(如前所述)和输入信号的影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于两个输入电容器已提升、因此此时会隔离逆变器级。   另一个电路板、放大器输入在这些测试中处于开路状态。  它用于连接另一个具有平衡驱动器的电路板、因此没有共模问题、因此噪声仅显示为一侧的输入。

     您的波形既干净又稳定。  在我的设计中、升压系统似乎正在停止并使用大型随机组件重新启动。  我还尝试了从 BOOST 引脚汲取40和80mA 电流、这使得停止/启动的频率增加了。

    我正在设置我的电流探头、以查看电感器电流在做什么...

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您能否提醒我您正在使用的升压电容器? 如果您尝试了不同的选项?
    EVM 在升压输出端使用 TANT 电容器、我将检查使用陶瓷电容器是否会对稳定性或其他因素产生重大影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始/实际制造的是100uF 10V 陶瓷电容器。  在这些测试期间、我们尝试了钽电容器、现在我有2) 47uF 25V 电容器并联用于升压电容器。   更改电容器对启动/停止没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查看一些与 EVM 相似/相同的情况。

    关于输入、我认为您提到过输入交流耦合电容器是开路的、对吧? 但您是否尝试将它们连接到 GND? 我是说交流耦合到输入的 GND。 也许有些噪声耦合到输入端、而使电容悬空并不能真正摆脱这种耦合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师