主题中讨论的其他器件: PCM5102
当其他人提出要求时、对于单个板载24.576mhz 晶体、I2S 从器件与主器件的对比情况仍然有点不清楚。 我的要求是仅支持96kHz、24位。
在这种情况下、I2S 主机处于从机模式、ADC (Cirrus Logic CS5361)是 I2S 主机、DAC PCM5122是 I2S 从机。
这意味着 PCM5122 SCK (也是)连接到24.576mhz 晶体、而 PCM5122 bck 连接到 ADC 的 I2S 时钟输出(标有 SCLK 和主机)以及 LRCK <-> LRCK。
1) 1)同一个晶体是否可以同时用于此配置中的 ADC 和 DAC、即使一个是 I2S 主器件、另一个是 I2S 从器件?
2) 2)在这种情况下、基于主机的环回是否仍然可行、或者我是否需要对回路进行硬接线? 我没有环回延迟要求。