This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101弹出

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037368/tlv320adc3101-tlv320adc3101-pop

器件型号:TLV320ADC3101

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户在其应用程序中使用 TLV320ADC3101IRGERT,他们发现将耳机音量调到最大,并且您可以在没有输入源时不时听到 POP 声音。

这是原理图

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3101IRGER_5F00_SCH.pdf

他们说以前使用过此设备的人 说 :使用单端输入时,设备会有一个错误来创建弹出窗口,但我从未听说过,您能帮我确认吗?  

 我告诉客户用下面的列表修改原理图, 请帮助检查原理图是否有其他问题

1.添加偏置电容  

AVDD 最好始终连接到 AGND,尽管它们使用 Bead 连接 DGND。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看原理图:

    1.不需要 R432、R434

    2、R486、R488、R493、R494 ACAN 为22欧姆。 R494应靠近时钟源放置。

    3. SDA 和 SCL 线路上的上拉电阻需要达到3.3V。 可以是3k3。

    U34是一款可生成 -5V 电压的开关。 将其引用到数字 GND 可能更安全。

    如果在耳机音量达到最大值时不时产生爆裂声、可能是由于耳机级布局不良和 混合了高电流造成的  

    小信号电路。 它们应将星形连接用于输出放大器级、并将其接地端单独返回到电源电解电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sanjay

    根据上述更改、即使没有任何音频输入、也会不时出现 POP 噪声。 在线路输入和 MIC 之间切换时,也会有 POP 声音,请检查客户的 POP 视频,通常视频是相当的。
    BR、
    Leon.Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要消除弹出的位置。

    它们能否将输入端接地? 耦合电容器的输入端需要接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    我已与客户确认,当他们将输入连接到接地时,弹出窗口仍然存在。

    此致

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字音频是如何连接到音频放大器的?

    他们能否发送 WCLK、DOUT、BCLK.MCLK 的波形并让我知道频率? 它们需要在输入接地的情况下执行此操作。

    他们能否发送所使用的 I2C 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    很抱歉 您迟到了,因为这些日子是中国国庆节。

    对于 POP 问题,客户反馈如下

    -1)切换增益、 线路/MIC、比特率、将出现爆裂声时,请检查视频`s 11s、23s、3ms2 现象。

    e2e.ti.com/.../Low-Bitrate-pop-noise-video-.rar

    -2)将比特率切换为 med 或 low,然后将音量调至最高,它将发出哔声,但如果将比特率切换为高,则不会发出哔声。

    e2e.ti.com/.../bitrate.rar

    -3) SCH 和代码  

    e2e.ti.com/.../attach-file-.rar

    -4) 所有输入均连接到 GND 的测试波形。 CV22用作主机 I2S、TLV320ADC3101用作从机时钟、并由 CV22输出。

    DOUT 测试波形、频率测试为96.15KHz

    WCLK 测试波形、频率测试为48kHz

    BCLK 测试波形、频率测试为1.54MHz

    MCLK 测试波形、频率测试为12.25MHz

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于10月11日回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay  

    您是否对此查询有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay  

    您是否对此查询有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay  

    您是否对此查询有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的回复延迟。 上周我们在印度度过了一些假期。

    由于某种原因、我似乎听不到您发送给我的文件上的任何音频。

    是否只有在我们尝试更改源或增益时才会发出噼啪声? 如果是、您可以尝试在第0页注册82。 在使用寄存器82更改源或增益静音 ADC 通道之前。 ADC 通道的增益取消静音之后。

    在输入接地的情况下、当尝试更改源或增益时、您是否在 DOUT 上看到任何活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串音问题:μ A
    寄存器配置LINE 输入(IN1R IN1L通道)时,MIC1 MIC2输入说话声比较大时会串入到LINE 模式下也能听到点声音;同样寄存器配置为MIC1(IN2R) MIC2 (IN2L)输入时,线路 IN输入音量调到最大也会串到MIC1(IN2R) MIC2 (IN2L)模式下能听到点声音;
     
    寄存器配置page1寄存器52配置0xffff page1寄存器54配置0x3f page1寄存器55配置0xffff page1寄存器57配置0x3f 去除所有输入选择了,但MIC1、MIC2还是有声音输入,和正常的有较大差异。行 IN通路要声音比较大的时候才会有异常的呲呲声
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用英文翻译