This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:限制 TAS5822M 的输出功率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1023620/tas5822m-limit-output-power-of-tas5822m

器件型号:TAS5822M

您好、先生、  

我的一位客户正在测试 TAS5822M。 TAS5822M 的电源为60W、因此客户希望将 TAS5822M 的输出功率限制为2*30W。 如何实现它? 我们一起尝试了 AGL 功能、但当输入大功率音频信号时、TAS5822M 的输出功率仍然没有受到限制。

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

          1.您的 PVDD 和扬声器耐受性如何?

          2.您可以使用以下 matric 来计算增益。

         3.如果仍然无法实现,您可以提供 PPC3文件

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的回复。

    电源电压为24V。 扬声器的阻抗为8欧姆。

    2.您是否介意向我发送有关 TAS5822的完整幻灯片或其他相关材料。

    此致、

    吴文宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

          您可以在我们的培训视频中找到它:

    https://edu.21ic.com/lesson/2269      (__LW_AT__PPC3 & TUNING

    Leon