This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:[TLV320ADCX140]关于 clk 时序问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1040558/tlv320adc5140-tlv320adcx140-about-the-clk-timing-problem

器件型号:TLV320ADC5140
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、团队成员

我们使用 ADC 作为 TDM 主器件。

如您的数据表所示、BCLK 和数据延迟不会超过18ns。

我们发现 、BCLK 几乎与数据相同、有时甚至数据也比 BCLK 更快

这是正常计时?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能看到您的寄存器设置并澄清屏幕截图上的颜色是什么吗?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carson Allen

    很抱歉迟了,我们的假期刚刚结束。

    这是寄存器映射:

     关于图片、粉色是 BCLK、绿色是数据时钟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些信息、我将在下周初查看并作出回应。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carson Allen

    有什么建议吗?

    硬件团队 要求解决该问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据线的形状、核心问题似乎是数据线上的容性负载相当高。这些测量是在 PCB 的测试点还是在器件引脚上进行的? 这里可能会发生一些相移。

    您能否以较低的速率执行测试、以查看问题是否仍然出现、如本例所示

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    芯片上有最接近和最远的信号。

    似乎没有太大的偏差。

    请帮您检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解更多信息、是否将 BCLK 设置为在下降沿触发? WCLK 在哪里可以满足所有这些要求? 数据线路上是否有其他板载组件?

    原理图可能会有所帮助

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有寄存器映射:

    从寄存器信息中、BCLK shou 默认上升沿生效。

    我们将四个 ADC IC 用于32个插槽。

    TDM RX 为 tas5805。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在上升沿触发它、那么您的时间测量为何相对于 BCLK 的下降沿?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、硬件团队测试 了下降沿。

    对于寄存器0x07、 BCLK 和数据极性是寄存器0、 这是默认极性。

    那么、这意味着 默认极性是 上升沿?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已设置为 TDM 模式、因此您必须遵循这些指南  

    此致、

    Carson