This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:辐射发射

Guru**** 2797555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039752/tlv320dac3100-q1-radiated-emissions

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、我 在汽车中使用 TLV320DAC3100-Q1来驱动通过3米非屏蔽电缆连接的64欧姆蜂鸣器。

从射频分析中我们注意到、即使在不发送任何音频数据的情况下、发射也超出限制、只需为音频输出供电即可。
 我所指的限值由 Norm Fiat CS.00054针对 AM 和 FM 频带(SO 520kHz-30MHz 和30MHz-300MHz)定义。

当我拔下蜂鸣器或缩短电缆长度时、这种现象同样存在。
从硬件角度来看、已根据数据表指导原则放置组件(因此、引脚附近的去耦电容器、功率级的独立5V 电源等)。

我还有一个组件评估板、它似乎具有类似的发射、因此我假设问题是组件本身内部的问题。

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗、您能向我们提供您正在测试器件的原理图、包括输出滤波。 此外、如果您可以共享您提到的计算结果、以便我们也可以进行检查、这一点也会很好。

    谢谢、此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash Lolee、很遗憾原理图受到商业秘密的保护、我无法分享。
    我感谢您愿意解决我的问题、但我的问题的目的是: 当 TI 开发此产品时、他注意到 AM 或 FM 频带中有任何发射? 这种排放是否被认为是汽车应用所能接受的?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这些器件已经存在了很长时间、我没有任何有关发射的有用信息; 但根据经验、如果不对输出进行仔细的滤波、您的发射将非常糟糕。 请确保您的输出设计考虑了通过适当滤波降低 EMI。

    同时、我将了解我是否可以找到任何信息来回答您关于发射   AM 和 FM 频带的问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash
    我有一个相关的问题: 我想知道如何配置输出端出现的方波的频率、因为数据表在时钟树配置上是清晰的、而不是数据表如何转换为输出频率。 从评估板可以看到、方波大约为400kHz。 如果可以在 AM 频带区域之外配置该频率、则可能是一种不错的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据我收集的数据,您没有滤波,也没有铁氧体磁珠。 我 首先介绍这些内容、以确保在改用其他解决方案之前具备降低 EMI 的基础知识。  我不确定如何在 AM 频带范围之外进行配置、可能 是因为 我不清楚您想要实现的目标。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash
    我们开发了自己的滤波解决方案、最终排放处于限制范围之内。 不过,让我澄清我最后一个问题的意图:
    当 DAC 的 D 类输出级上电时、示波器位于任一输出上、我测量频率约为400kHz 的方波。 我们的评估板和评估板上都存在这种行为、因此我认为这是正常的。 我的问题是、我可以通过更改 DAC 的配置寄存器来修改此类频率。
    最后、请告诉我、您是否可以找到任何有关排放的数据(如您6天前所述)、因为这非常紧迫。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    这些器件是经过大量处理 的旧器件、我们找不到 任何我可以发送给您的旧数据。

    根据我收集的数据、400kHz 与 PWM 相关、内部 是固定的。

    此致、

    Arash

    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。  您对 与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关 您的设计的工程服务或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    感谢你的答复。 您能否提供与此相关的任何类型的文档?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一些时间来了解。 将会通知您。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的链接、我在询问之前未检查过我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    此致、

    Arash