This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M PVDD 的电流脉冲

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038208/tas5805m-the-current-pulse-off-tas5805m-pvdd

器件型号:TAS5805M

尊敬的 TI 团队:

  我使用一个升压转换器 IC 专门为 TAS5805M 的 PVDD 生成14VDC;  

  TAS5805M 的 PVDD 域每12ms 有一个显著的电流脉冲(我测量的是升压器输入电压7.8V 而不是 PVDD 消耗的电流)、即使我们的器件没有执行回放:

 - 7.8V 输入电压(来自2节锂离子电池组)的电流脉冲高度 约为1.45A、这意味着14V PVDD 电流脉冲约为0.725A

  (我根据不同的电流和时间刻度发布了三幅波形图)

 -当前脉冲宽度大约为1.0ms

 -这里也附上了 TAS5805M 的原理图

 我们想知道 TAS5805M 内部是否存在导致此类问题的错误寄存器设置?

此致、

Mickey

e2e.ti.com/.../M10_5F00_TAS5805M_5F00_00.pdfe2e.ti.com/.../M10_5F00_TAS5805M_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

       寄存器设置不会对 PVDD 电流产生太大的影响。 当您不使用任何东西时、只有直流电流输入具有非常低的值。 当您使用正弦波时、您会发现纹波电流的频率是正弦波频率的两倍。 因为下图显示了正常电流。 您可以使用直流电压源为我们的器件供电、并测试电流。

      我认为此波形更有可能是升压转换器引起的。 仔细检查该升压转换器的反馈环路、该转换器的电流限制如何? 此外、当电流发生如此大的变化时、电压通常不会非常稳定。 您还可以检查升压转换器输出、可能电压和电流都异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

     我们的升压转换器 IC 的输出电流能力为4.5A、此外、即使发生了奇怪的电流脉冲、14V 电压电平也是稳定的。

     我还观察到两个 PVDD 电源轨(分别用于低音扬声器和高音扬声器驱动器)的电流消耗、并且发现每个 PVDD 都具有到升压器 IC 输入的同步电流脉冲、即使 TAS5805M 的/PDN 引脚被驱动至 GND。

     

     首先、我们看到每个 PVDD 都有电流脉冲关闭(CH2:PVDD_低音 扬声器、CH1:PVDD_高音 扬声器)

    其次、每个 PVDD 的电流脉冲与升压器的输入同步(CH2:PVDD_低音 扬声器、CH1:升压器的输入)

     此外、我们还发现 TAS5805M IC 的表面温度高得多、即使 TAS5805M 未执行回放、我们也删除了

     每个 SPK 输出路径的并联 CR 组件(EVM 也没有并联 CR 部件)、因此封装表面明显冷却下来;我们在上面测量的是基于此类硬件配置(电路板上未安装任何并联 CR 组件)。

    我们是否仍建议使用直流电源来提供 PVDD、请使用直流电源?

    谢谢、

    Mickey   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

      在输出侧似乎会发生一些谐振并影响 PVDD 源。 我们可以测试流经 FB 的电流并与 PVDD 电流进行比较。 我们还可以尝试移除 ESD 二极管并更改 C903的值、以检查它是否有用。  

      我们仍然认为它可能与它们的 PVDD 源有某种连接、应尝试使用直流电源作为 PVDD 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

      我们 移除了 ESD 二极管并更改了 C903的值、电流脉冲仍然存在 (TAS5805M 未执行回放);

      不过、我们使用了14VDC 电源、但未发生该电流脉冲、

      同步升压器需要保持其输出调节、只要其内部 PWM、升压器输入的电流脉冲就不可避免地发生

      控制器打开/关闭内部 MOSFET、因此  、升压器的输出侧会发生谐振并影响 PVDD 源、对吧?

    Sincerererly、

    Mickey  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    这似乎是输出侧谐振影响 PVDD 源的情况、这就是您看到这种行为的原因。

    此致、

    Luis