尊敬的 TI 团队:
我使用一个升压转换器 IC 专门为 TAS5805M 的 PVDD 生成14VDC;
TAS5805M 的 PVDD 域每12ms 有一个显著的电流脉冲(我测量的是升压器输入电压7.8V 而不是 PVDD 消耗的电流)、即使我们的器件没有执行回放:
- 7.8V 输入电压(来自2节锂离子电池组)的电流脉冲高度 约为1.45A、这意味着14V PVDD 电流脉冲约为0.725A
(我根据不同的电流和时间刻度发布了三幅波形图)
-当前脉冲宽度大约为1.0ms
-这里也附上了 TAS5805M 的原理图
我们想知道 TAS5805M 内部是否存在导致此类问题的错误寄存器设置?
此致、
Mickey
e2e.ti.com/.../M10_5F00_TAS5805M_5F00_00.pdfe2e.ti.com/.../M10_5F00_TAS5805M_5F00_01.pdf