This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:特性化问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PP-SALB2-EVM, TAS2X63EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036304/tas2563-problems-with-characterisation

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVMTAS2X63EVM

您好!

我正在开发具有无线连接功能的便携式音乐设备,我们正在使用 TAS2563智能放大器。 智能放大器将为4cm、5W 额定功率的扬声器供电、同时为低音扩展调谐无源膜。 因此、TAS2563以单声道模式运行。

我拥有 TAS2X63 EVM 模块和 PP-SALB2-EVM 模块与 Pure Path Software 3的组合。 我还可以访问消声室和高质量测量链、以获取所有相关的扬声器数据(频率和阻抗响应、TSP 数据等)。

在调整智能放大器的过程中,我遇到了一些问题:

不同的 EVM 版本:

我收到了警告消息、即我的 EVM 具有不同的版本(我得到了:TAS2X63EVM)。 但它似乎仍然有效。 为什么我收到此消息有任何问题? 请参见下图:

2.特征:准备:

我已经按照准备窗口中所述构建了所有内容、但似乎从未使用麦克风来确定任何参数。 在这种情况下是正确的吗? 此外、硬件检查中的回放也不起作用。

3.特性:扬声器选择:

我只能选择一个微型扬声器(单个驾驶员闭合盒)。 为什么会这样呢? 我怀疑 tas2563放大器仅用于此目的、即使数据表(数据表的修订版本03.21)中未对此进行说明。 有人能向我解释一下吗? 由于我不在封闭式箱中使用微型扬声器、因此我使用"普通"扬声器与无源膜结合使用。

4.特性:扬声器型号:

正常工作、确定的 TSP 数据几乎与我自己在无源膜片外壳中的测量结果相同。

5.特性:热测量:

就我所能说的而言、特征评定按预期工作。 但我不知道这些值是否有意义、因为验证窗口显示的是错误值(请参阅下文)。

6.智能放大器处理:

借助所有这些评估数据、扬声器保护似乎非常严格。 扬声器能够在不损坏的情况下产生更多低音。 如何"放松"保护? 我已经尝试过 slaa751、slaa857、slaa952和 slaa936a 中提到的所有不同示例、但严重限制的&符号。

此外、评估的热保护和偏移保护数据会导致不现实的验证数据。 热数据显示等效255°C、即使限值设置为+-2mm、偏移也总是限制在+-1mm。 这两个值显然是不正确的、会影响到峰值。 如果没有智能放大器并连接到正常的放大器、则 UMAX 的性能要好得多。 如何解决此问题?

我在这里没有想法、可以使用一些帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我将对以下每个问题添加一些评论:

    • 警告消息应该正常、您可以忽略此消息。
    • 我不会期望播放错误、如果您配置器件、默认设置正常、您是否能够通过 EVM 播放音频? 您可以尝试以下操作:
      • 将 EVM 连接到 USB
      • 为 EVM 加电
      • 打开 PPC3并启动 TAS2x63EVM 插件
      • 单击"调优和音频处理"面板
      • 完成初始化过程后、尝试通过 EVM 播放内容
      • 它在播放吗?
    • 扬声器+无源谐振器将需要不同的算法。 我们提供的默认值是针对 Mircospeakers 的、因为这是历史上的最终应用、我将在私下讨论中进一步详细介绍如何获取定制算法。
    • 由于模型基于闭合盒中的微扬声器、实际特性不现实、这很可能是验证无法按预期工作的原因。 让我也跟进私人讨论、我将通过电子邮件开始讨论。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您的快速回复、不胜感激。 我将回答你的意见:

    • 我会像过去那样忽略警告消息、因为它对软件没有影响。
    • 回放错误仅在特征评定的此步骤中出现。 似乎硬件未被取消静音或某种情况。 但在正常运行(调优模式)下、一切都正常、可以回放。 我只是担心这会对特征产生影响。 但是、如果情况并非如此、我只需忽略该误差。
    • 好的、这是一个重要的信息、因为我们离大规模生产只有一个月的时间了。 我期待通过电子邮件收到更多说明、谢谢!
    • 我建议将此信息添加到数据表中、也许我们会先选择一个具有此信息的不同智能放大器。 或者提示、如果需要不同的表征模型、您必须直接与 TI 联系。

    我期待收到更详细的说明、通过电子邮件解决此问题。

    编辑20.09.21:我仍在等待通过电子邮件直接回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    很抱歉 、由于回复延迟、我向朋友发送了在私人邮件中共享联系人详细信息的请求、我会向您发送详细信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我仍在等待您通过 DM 或电子邮件回复。 请尽快回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我已通过电子邮件联系、很抱歉回复延迟。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师