This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:过热错误复位问题和输入电压序列

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039171/tpa3255-over-temp-error-reset-problem-and-sequence-of-input-voltages

器件型号:TPA3255

我们目前正在尝试在其中一种新设计中同时使用 TPA3255和 TPA3255-Q1。 一切正常、但我有2个问题。

在 BTL 模式下、分别有48VDCin 为放大器馈电以提供输出、12VDCin (TPA3255-Q1为10V)为逻辑等。 施加电压的顺序是什么?应首先为哪个电压供电?

主要问题是过热误差、放大器进入保护状态并停止工作。 温度正常并复位放大器后、FAULT 引脚保持低电平状态、这意味着过热错误仍然存在。 但是、放大器 在 FAULT 引脚处于低电平的情况下具有此状态的输出。 这可能是什么原因、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔金

    您可以从数据表第11节中找到该序列。 PVDD 和 VDD 不需要特定的序列、但需要 RESET 引脚序列。

    关于复位 AMP、我想确认复位是否保持超过4ms?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    当放大器处于空闲状态时、我们将 RESET 引脚保持在低电平、持续500ms 以上。 在此削波和 OTW 期间的行为符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alkin、

    为了清除 OTE 锁存器、必须将/RESET 置为有效以恢复正常器件运行。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    计时器如下所示。 所有操作均根据文档进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alkin、

    当您重置时、如何在重置之前确定温度是否正常。 您还能提供原理图。

    此致、

    Luis