我们目前正在尝试在其中一种新设计中同时使用 TPA3255和 TPA3255-Q1。 一切正常、但我有2个问题。
在 BTL 模式下、分别有48VDCin 为放大器馈电以提供输出、12VDCin (TPA3255-Q1为10V)为逻辑等。 施加电压的顺序是什么?应首先为哪个电压供电?
主要问题是过热误差、放大器进入保护状态并停止工作。 温度正常并复位放大器后、FAULT 引脚保持低电平状态、这意味着过热错误仍然存在。 但是、放大器 在 FAULT 引脚处于低电平的情况下具有此状态的输出。 这可能是什么原因、如何解决?