This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039743/tlv320dac3100-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

 TLV320DAC3100的电流要求是什么。

此致、

Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwini、您好、  DAC 的最大额定输出功率 为2.5W 、驱动4 Ω 负载 、如数据表(第9页)中所述。 您可以从此处计算电流。

    这是您要问的吗?

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

     TLV320DAC3100有4个电压要求(AVDD、DVDD、IOVDD、SKPVDD)。 这里是每个电源轨的电流要求。

    此致、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。  您可以参阅此文档以查找当前要求:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf?ts=1632856929526&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320DAC3100

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Arash、

    我对  TLV320DAC3100的电源要求还有一个疑问。

    在"建议运行条件"部分中、给出了 SPKVDD 必须大于 AVDD。 我能否为两个电压轨(AVDD 和 SPKVDD)提供相同的电压(3.3V)?。是否会导致任何问题? 请建议。

    此致、

    Ashwini M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、它说 SPKVDD 不应低于 AVDD、因此相同的电压是可以的。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

     我不使用  TLV320DAC3100中提供的 MIC 选项。 我能否使用此 MICDETECT 引脚检测耳机的插入和移除? 如果可能、我需要为耳机检测提供什么电路。

    此致、

    Ashwini