Other Parts Discussed in Thread: DRV594
尊敬的 Sirs:
我使用 DRV594评估套件 来测试是否可以驱动珀耳帖模块(2.7欧姆电阻)。 DRV594提供3.3V 电压、并按以下方式驱动:

VIN-保持为 VDD/2、VIN+由10位 DAC 模块的输出设置(由主机 MCU 控制)。 根据 DRV594数据表中给出的公式:
Vload = D x VDD; D = A (Vin+ - Vin-) / VDD; A = 14.5V/V in the case of DRV594 A = 2.3V/V in the case of DRV593
VIN+和 VIN-输入之间大约200mV 的差值应导致100%占空比、即 Vload = VDD。
通过使用逻辑分析仪、我可以确认 DRV594的 VIN+/VIN-输入被正确驱动(在某些情况下、VIN+和 VIN-之间存在~200mV 的差异):

但是、DRV594的输出引脚(PWM 和 H/C)保持为0%占空比):

您对我在这里所犯的错误有什么想法吗?
提前感谢您付出的时间和努力。 期待收到您的回复。
此致、
博扬。