This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV594:DRV594在 PWM 和 H/C 输出上无活动

Guru**** 2635555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1039995/drv594-drv594-no-activity-on-pwm-and-h-c-outputs

器件型号:DRV594

尊敬的 Sirs:

我使用 DRV594评估套件 来测试是否可以驱动珀耳帖模块(2.7欧姆电阻)。 DRV594提供3.3V 电压、并按以下方式驱动:

VIN-保持为 VDD/2、VIN+由10位 DAC 模块的输出设置(由主机 MCU 控制)。 根据 DRV594数据表中给出的公式:

Vload = D x VDD;

D = A (Vin+ - Vin-) / VDD;

A = 14.5V/V in the case of DRV594
A = 2.3V/V in the case of DRV593

VIN+和 VIN-输入之间大约200mV 的差值应导致100%占空比、即 Vload = VDD。

通过使用逻辑分析仪、我可以确认 DRV594的 VIN+/VIN-输入被正确驱动(在某些情况下、VIN+和 VIN-之间存在~200mV 的差异):

但是、DRV594的输出引脚(PWM 和 H/C)保持为0%占空比):

您对我在这里所犯的错误有什么想法吗?

提前感谢您付出的时间和努力。 期待收到您的回复。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好...

    我遇到的问题似乎与电源质量有关。 当我在 VDD 和 GND 之间连接旁路电容器时、波形会稍微好一些。

    但是、我仍然遇到 VIN-输入上的意外压降、该压降应始终恒定且等于 VDD/2:

    考虑到 VIN-来自分压器、VIN-上的压降意味着在系统运行时 VDD 会下降。 使用的电源是 KORAD KA3005SP

    您是否对如何改善系统行为有任何建议? 也许互连电路板的长导线会产生不可接受的负面影响?

    在我们的最终设计中、当我们设计定制 PCB 并将所有内容放在其上时、我们计划使用降压型直流/直流转换器生成+5V 电压、以便为 DRV594供电。 是否有适合 DRV594的直流/直流转换器的建议?

    再次感谢!

    谢谢、  

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博扬

    我还没有使用过 EVM。  但是、 从我在第二个波形中看到的情况来看、VDD 上似乎有压降、这会导致压降、您还会监控 VDD 吗? 由于是实验室电源、通常不会出现这种压降。 但是、如果导线较长、则在发生大电流时可能会出现一些压降。 这可能会解释为什么添加额外的电容器会帮助解决这个问题。

    关于直流/直流转换器、我方面没有任何建议。 我建议您从 DCDC 论坛寻求帮助。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 我确实在使用长导线。 让我用较短的导线尝试一下、然后将结果报告给您。

    此致、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用短导线时、信号看起来相当稳定、正如预期的那样、 。 输入上没有压降。

    感谢您的帮助、 。 我将关闭此主题。

    谢谢!