This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:如何降级旧版本

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032898/purepathconsole-how-to-downgrade-older-version

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TAS5825P

大家好、

能否告诉我如何降级 PPC3版本? 是否可以共存不同版本?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    让我检查一下这个问题、我很快就会回来。

    此致、

    Carson

    低功耗音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    我的客户正在等待您的回答。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    到目前为止、我的团队成员无法提供有关能够做到这一点的信息、但我已与其他人联系、我将推动解决方案。

    -卡森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    遗憾的是、我们不支持降级任何 PPC3应用。 此设计本身仅支持升级或安装 MSS 服务器中可用的应用程序的最新版本。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    是否有任何方法可以在最新版本上加载较旧的 ppc3文件?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    您能否更具体地描述您所讨论的文件/类型?

    最棒的

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指".pppc3"扩展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    现在尝试加载它时、它提供了什么响应?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    请参阅随附的。 我尝试在"调整"页面加载 ppc3文件、但窗口强制返回到起始页面并再次看到此消息。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuto、

    那么、这是您在使用最新版本的 PPC3时收到的消息吗?

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    它是 v3.2.0

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以单击 PPC3应用中心左上角菜单中的"About (关于)"选项、并分享与所附图像类似的"About PurePath Console (关于 PurePath 控制台)"弹出窗口的屏幕截图  

     

    我们可以根据这些详细信息进一步操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carson、请参见随附内容。

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事正在根据此信息检查要采取的措施、并在我从他那里获得更多信息后立即做出响应。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kazuto

    这是向前迈进的一步

    正如我们预期的那样、客户使用的 TAS5825P 的当前版本为 v3.0.6、比 MSS 中的最新版本(v3.0.7)旧。 因此、客户需要通过登录从 MSS 下载并安装最新版本(v3.0.7)。

    由于 PPC3框架版本为 v3.2.0、但最新版本为 v3.2.1、因此您可以要求客户尝试在当前 PPC3中登录、并按照以下步骤以及所连接的 JPG 执行安装步骤、  

    1. 如果他们能够成功登录,请遵循共享安装指南中的步骤1。
    2. 如果他们收到‘Access Denied’(拒绝访问)错误,请关闭登录弹出窗口并保持平台打开10-15分钟,然后再次尝试登录
      1. 如果他们这次能够成功登录,请按照共享安装指南中的步骤1进行操作。
      2. 如果他们仍然收到‘Access Denied’(拒绝访问)错误,请按照共享安装指南中的步骤2进行操作。

     

    将框架更新到 v3.2.1后、客户现在可以登录并将 TAS5825P 应用更新到 v3.0.7。 完成此操作后、他们可能能够在 TAS5825P 应用程序中打开.pppc3文件。

    此致、

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    现在、客户可以打开旧的调优文件、但他担心调优值与使用旧的 PPC3打开的调优值不同。 我想、如果有新参数、所有旧参数都将保持不变。 是这样吗?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

    我不会认为 这是个问题、但我会与其他人确认并回复

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确认、不应出现错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卡森:

    这是一个缓解措施。 感谢您的支持!

    此致、
    Kazuto