This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:通用 LRCK

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1038796/pcm1865-common-lrck

器件型号:PCM1865

我在24通道记录仪中使用 PCM1865进行空中交通控制。 为此、我将使用6个 PCM1865器件。 我想将它们连接成3对、3对主器件和3对从器件。 我打算将单个晶振输出分配给主 SCK1输入、然后使用 BCK 和 LRCK 输出来驱动从器件。 所有器件将以48kHz 采样率和24位分辨率驱动。 每个对的输出为 TDM 10通道(4路 A/D 输出及其相关的次级 A/D 通道)。  

它们是否是连接这6个器件以使用通用 LRCK 的方法? 由于 TDM 输入被馈送到 FPGA 进行处理、如果它们共用一个公共 LRCK、将节省很多麻烦。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为什么您要执行3对主设备和从设备、 为什么不仅仅让其中一个主器件和另外5个从器件成为主器件、以便为主器件提供1个 MCLK、主器件将从内部 PLL 生成 LRCLK 和 BCLK、然后将其输出到其他5个器件。 这样、连接器件时钟的线路不会包含过多电容、从而导致相移或易受噪声影响

    因此、1个器件将处于主模式、而另外5个器件可能处于2或3模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我查看了该选项、但看不到如何在没有大量行的情况下输出数据。

    我正在设计独立于 FPGA 板的模拟板。 pcm1865位于模拟板上、带有40引脚互连插座。

    我正努力将互连的数量保持在最低水平。 我计算出我可以承受24MHz 的 Bck。 如果我在 TDM 模式下使用两个器件、那么我可以在96kHz 采样率和24位分辨率下、位速率将为24MHz。

    在您建议的连接中、我是否可以对器件进行配对以获得三个向下馈送到 FPGA 板的24MHz TDM?

    此致

    Mike Clery  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当您说配对时、我想您意味着共享相同的 DOUT、那么您可以、因为您说每个配对将输出10个通道、TDM 最多只能处理10个通道。

    当您说24MHz bck 时、bck 与 LRCK 的比率必须恰好为256、需要为24.576MHz、如下表所示