This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:关于 PCM2903C 的晶体 ESR

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036594/pcm2903c-about-crystal-esr-of-pcm2903c

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: PCM2903EVM-U

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

根据数据表中的9.3.2时钟和复位、PCM2903C 需要一个12MHz (±500ppm)的时钟来实现 USB 和音频功能。
该晶体的 ESR 是否有任何要求?
可以使用 ESR 为120 Ω 的12MHz 晶体吗?

非常感谢。

此致、
Yuki