Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2903C 主题中讨论的其他器件: PCM2903EVM-U
大家好、支持团队
我的客户有以下问题:
根据数据表中的9.3.2时钟和复位、PCM2903C 需要一个12MHz (±500ppm)的时钟来实现 USB 和音频功能。
该晶体的 ESR 是否有任何要求?
可以使用 ESR 为120 Ω 的12MHz 晶体吗?
非常感谢。
此致、
Yuki