This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:是否可以播放20Khz 以上的内容?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, TAS5634, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037283/tas5634evm-is-it-possible-to-play-more-than-20khz

器件型号:TAS5634EVM
主题中讨论的其他器件:DIX4192TAS5634TAS5558

是否可以使用 EVM 玩20Khz 以上? (即30kHz~40kHz)
对于 USB 输入、它通过 TAS1020B -> DIX4192 -> TAS5558->TAS5634传输到负载、我检查了每个 IC 的最大采样率接近200kHz。
当我实际测试它时、它在20kHz 或更高频率下不起作用。

如果是光学输入、则无法正常工作。
是否可以通过 TAS5558音频处理器的寄存器设置来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Minho

      无论是否直接通过光学或 AP、播放超过20kHz 的频率都不会出现任何问题。 谢谢你。