Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, TAS5634, TAS5558
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5634EVM主题中讨论的其他器件:DIX4192、 TAS5634、 TAS5558
是否可以使用 EVM 玩20Khz 以上? (即30kHz~40kHz)
对于 USB 输入、它通过 TAS1020B -> DIX4192 -> TAS5558->TAS5634传输到负载、我检查了每个 IC 的最大采样率接近200kHz。
当我实际测试它时、它在20kHz 或更高频率下不起作用。
如果是光学输入、则无法正常工作。
是否可以通过 TAS5558音频处理器的寄存器设置来解决该问题?