This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:8kHz I2S WCLK 的建议 DAC 时钟设置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036728/tlv320aic3110-suggested-dac-clock-settings-for-8-khz-i2s-wclk

器件型号:TLV320AIC3110

我们有一个设计、在该设计中、我们将以8kHz 采样率发送16位样本、以便在 D 类扬声器上播放。 音频质量比较差。 即使在 I2S 总线上发送440Hz 正弦信号、也会导致声音失真。 440Hz 谐波处的峰值实际上高于440Hz 处的峰值本身。 此外、峰值约为8000 - 440 (7560) Hz、表明存在混叠。

我对任何建议都很感兴趣、但我怀疑问题的至少部分是 DAC 时钟配置、我想做一些澄清。 我们不提供 MCLK、而是将 BCLK (2 * 16 * 8kHz = 256kHz)用作 PLL_CLKIN。 然后、我们按如下方式设置 PLL 值:P=1、R=1、J=32、D=0。 因此 PLL_CLKOUT 为32 * 256kHz = 8.192MHz。 然后、我们使用 NDAC=4、因此 DAC_CLK 为2.048MHz、而 MDAC=4、因此 DAC_MOD_CLK 为512kHz、DOSR=128、因此 DAC_FS 为4kHz。

我的一些问题是:

  • DAC_FS 是否应始终与 I2S WCLK 匹配?
  • 对于8kHz 采样率、是否有建议的 DOSR 值?
  • 由于 TLV320AIC3110没有 miniDSP、如何在其上使用 DAC_CLK?
  • NDAC 和 MDAC 之间是否有任何必要的关系?

此外、我看到 PLL 输入支持从512kHz 到20MHz 的时钟、因此我们256kHz 的 BCLK 超出规格。 我想我可以直接将 BCLK 用作 CODE_CLKIN。 我看到、如果使用 PLL、PLL_CLKOUT 必须至少为80MHz、但如果 PLL 未被使用、是否可以使用较低的 CODE_CLKIN? 此外、如果我设置 NDAC=1、MDAC=1和 DOSR=32、我将实现8kHz 的 DAC_FS 以等于 I2S WCLK、但对于8kHz 采样率、32的 DOSR 是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您是否看到 WCLK 为8kHz 或4kHz? 您需要将 WCLK 设置为8kHz。

    DOSR 没有建议值、具体取决于用例。

    DAC_CLK 可用于生成 BCLK、NDAC 和 MDAC 只是分频器。

    时钟输入应满足规范要求、是的、您可以将 BCLK 直接馈入 CODEC _CLKIN。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036728/tlv320aic3110-suggested-dac-clock-settings-for-8-khz-i2s-wclk/3833529 #3833529">您会看到 WCLK 为8kHz 或4kHz 吗? 您需要将 WCLK 设置为8kHz。[/quot]

    TLV320AIC3110是我们设计中的 I2S 从器件。 我们将为其提供8kHz WCLK。

    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036728/tlv320aic3110-suggested-dac-clock-settings-for-8-khz-i2s-wclk/3833529 #3833529"] DOSR 没有建议值,它们取决于用例。

     是否有关于用例 如何影响 要选择的 DOSR 的一般指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的第7.3.8.3节之后的部分给出了不同 PRBS 的 DOSR 示例、或者您可以从下面的产品页面下载 PLL 时钟、该页面将为您计算数字。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3110

    此致。