This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:如何在两个不同的 EQ 表之间切换?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1037309/tas5825p-how-to-switch-between-two-different-eq-table

器件型号:TAS5825P

尊敬的支持团队:

非常感谢您的大力支持!

如果我们要在两个不同的 EQ 表之间切换(两个 PPC3之间的差异仅为 EQ!)

我们如何动态切换它们?

注1:我们通过 MCU 设置 TAS5825P 的产品。

注2:我们已尝试重新发送完整设置、这是可行的! 但完成该过程需要很长时间(3.5秒)。

是否有更快的方法来完成开关? (我们还尝试仅重新发送差异、但这不起作用!)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mick

      初始化之后、如果您没有切断电源、则只能写入 EQ 寄存器、无需写入完整设置。

      在5825P 中、有15个左侧 BQ 和15个右侧 BQ。 如图所示。 您可以在 PPC3中找到它们。