请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825P 尊敬的支持团队:
非常感谢您的大力支持!
如果我们要在两个不同的 EQ 表之间切换(两个 PPC3之间的差异仅为 EQ!)
我们如何动态切换它们?
注1:我们通过 MCU 设置 TAS5825P 的产品。
注2:我们已尝试重新发送完整设置、这是可行的! 但完成该过程需要很长时间(3.5秒)。
是否有更快的方法来完成开关? (我们还尝试仅重新发送差异、但这不起作用!)
谢谢!