请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825P 尊敬的支持团队:
首先、我们设置了 Hybrid-Pro (H 类)就绪、可以正确输出10W 功率。

当我们 同时打开 Hybrid-Pro (H 类)和 PVDD AGL 时、最大输出功率从10W 降低到0.3W。
(默认设置为 PVDD AGL/OTFB)

我们能否 同时打开 Hybrid-Pro (H 类)和 PVDD AGL? (或者我们可以参考哪一个文档)
谢谢!