This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:同时打开 Hybrid-Pro (H 类)和 PVDD AGL

Guru**** 2507695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036921/tas5825p-turn-on-hybrid-pro-class-h-and-pvdd-agl-at-the-same-time

器件型号:TAS5825P

尊敬的支持团队:

首先、我们设置了 Hybrid-Pro (H 类)就绪、可以正确输出10W 功率。

当我们 同时打开 Hybrid-Pro (H 类)和 PVDD AGL 时、最大输出功率从10W 降低到0.3W。

(默认设置为 PVDD AGL/OTFB)

我们能否   同时打开 Hybrid-Pro (H 类)和 PVDD AGL? (或者我们可以参考哪一个文档)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Mick

      仅打开 PVDD AGL 不会导致任何问题。 除非 PVDD 电压出现问题。 如果 PVDD 电压变为低电平、PVDD AGL 将降低数字增益以避免削波。

      您是否还会打开 OTFB? 如果是、您的器件的温度是多少? 如果温度较高、OTFB 也会降低增益。

      您可以查看下面的文档以了解更多信息。

    e2e.ti.com/.../TAS5825M-Advanced-Features.pdf