This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:引线框厚度公差

Guru**** 2922220 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036483/pcm2901-tolerance-of-lead-frame-thickness

器件型号:PCM2901
主题中讨论的其他器件:LM2901

大家好、

您能否告诉我 LM2901引线框封装容差?

DS 仅显示典型值(0.15)。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这符合 ASME Y14.5M 尺寸和公差要求、因此通常介于0.09到0.25mm 之间。

    此致、