This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:关于 TLV320AIC1106

Guru**** 2550730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036096/tlv320aic1106-about-tlv320aic1106

器件型号:TLV320AIC1106

您好!


我有三个问题。
问题1.
数据表中"μ 增益和动态范围、压扩模式(Δ Σ-律)或所选线性模式"表中的参数表示过载信号电平(3dBm0)。
另一方面、在 G711中、最大值被描述为3.14dBm0。
是否可以使用此器件转换超过3dBm0的信号?


问题2.
我为 DVDD 和 EAR VDD 电压提供3.3V 电压。
耳机输出的基准电压是多少?


问题3.
我对"μ 增益和动态范围、所选的线性或压扩(Δ Σ-律)模式"中的"过载信号电平(3dB)"有疑问。
在测试条件-4dBm0下、PCMI 数据输入是否为-4dB 电平?

请注意、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     3.14dBm0是 G711中定义的值、约为126mVpp、接近3dBm0、因此您可以使用该值、但不能超过该值。

    EARVDD 和 EARVSS。

    3.是的。

    此致。