请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1036096/tlv320aic1106-about-tlv320aic1106
器件型号:TLV320AIC1106您好!
我有三个问题。
问题1.
数据表中"μ 增益和动态范围、压扩模式(Δ Σ-律)或所选线性模式"表中的参数表示过载信号电平(3dBm0)。
另一方面、在 G711中、最大值被描述为3.14dBm0。
是否可以使用此器件转换超过3dBm0的信号?
问题2.
我为 DVDD 和 EAR VDD 电压提供3.3V 电压。
耳机输出的基准电压是多少?
问题3.
我对"μ 增益和动态范围、所选的线性或压扩(Δ Σ-律)模式"中的"过载信号电平(3dB)"有疑问。
在测试条件-4dBm0下、PCMI 数据输入是否为-4dB 电平?
请注意、
转到