This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:I2C 快速模式

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TLV320AIC3101, TAS2505, TLV320AIC3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1033329/tlv320aic3107-i2c-fast-mode

器件型号:TLV320AIC3107
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3101TAS2505TLV320AIC3007

您好!

我们的客户已在 I2C 快速模式总线上的 ES 板上填充 TLV320AIC3107。

 

他们实现了数据表指定的 I2C 时序 THD-STA、Tsu-STA、Tsu-STO 为0.9usec (min)、它超出了 I2C 快速模式调节范围、即使数据表声称支持 I2C 快速模式也是如此。

我们可以在 TAS2505、TLV320AIC3101和 AIC3109上看到描述了相同问题的多个 E2E 线程。

这些器件是否仍然是 I2C 快速模式认证的兼容器件?

 

e2e.ti.com/.../tlv320dac3101-i2c-timing-specifications-in-fast-mode

 

e2e.ti.com/.../3387286

 

e2e.ti.com/.../tlv320aic3109-q1-i2c-ac-characteristics

 

我们的客户想知道在快速模式 I2C 总线上使用 TLV320AIC3107会发生什么情况?

1.如果主机发送的 THD-STA I2C 数据少于0.9usec、他们是否会在主机结束时看到 NACK? 或者还有其他风险吗?

2.解决方案是否将整个系统的 I2C 速度更改为100KHz 为标准模式以使用 TLV320AIC3107? 这是唯一的方法吗?

3.您是否计划删除数据表上的快速模式支持一句?

TLV320AIC3007支持使用7位寻址的 I2C 控制协议、并且支持标准和快速模式。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI 编解码器中的建立时间为0.9us、比规范中指定的时间长。 通常、大多数主机设备提供的设置时间比0.9us 长、因此客户使用快速模式时没有任何问题。 但是、客户需要确保至少提供0.9us 的电流、以避免任何 I2C 总线事务故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的支持。

     

    我们有来自客户的 I2C 波形。

    您对此主机 I2C 时序有何判断?

    建立时间为700nsec、保持时间为1、100nsec  

     

     

     

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表的要求、设置时间需要大于0.9us、违反了0.7us、

    保持时间需要大于0.9us、1.1us 是可以的。