This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:查找有关限制输入电压摆幅以保护放大器的方法的建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, OPA1632, TAS5630PHD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032556/tas5630b-looking-for-advice-on-ways-to-limit-input-voltage-swing-to-protect-the-amplifier

器件型号:TAS5630B
主题中讨论的其他器件: OPA1632TAS5630PHD2EVM

您好!

我与一位不了解电子产品的客户合作、并且在使用新原型设计时需要小心且有条不紊。

我想将输入信号钳制到 TAS5630B、以免损坏其输入。  在我的电路板设计中、我复制 了 TAS5630PHD2EVM 评估板的原理图。  我在 PBTL 模式下运行、OPA1632采用单端输入。  我考虑在输入 A 上添加一组3.6V 的背对背齐纳二极管和一组输入 B、这应将输入摆幅钳制在+/- 4.5伏。  您是否发现此想法存在任何潜在问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如该图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

          由于这是一个大功率器件、因此我们需要一些时间来查看它、然后给出答复。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的观看、感谢您的观看。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

           很抱歉、请给我们更多时间。       

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、感谢您为我研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    输入 P 和 N 上有~3V 直流偏置电压、因此 您建议的方法将峰值电压限制为4.5V、 并将 音频信号的摆幅钳制为+/- 1.5V。  我不确定摆幅幅度是否足够。  如果不是、我 建议将二极管更改为放置在 P 和 N 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好、感谢您提供的信息。  为什么 TAS5630B 数据表中未显示该偏置?