Other Parts Discussed in Thread: DRV594, DRV592, DRV593
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032987/drv592-driving-peltier-element
器件型号:DRV592主题中讨论的其他部件:DRV594、 DRV593
你好。
我们计划在应用中使用珀耳帖元件、以将温度保持在所需的范围内。
- 当温度高于特定限值(例如50C)时、我们将驱动珀耳帖(TEC)元件开始冷却。
- 另一方面、当温度降至阈值以下(例如10C)时、我们需要驱动珀耳帖元件开始加热。
我们的器件可在室外运行。 在大多数情况下、既不需要冷却、也不需要加热。 因此、TEC 驱动器应处于非活动状态。 只有当温度超出预定义窗口(例如+10C 至+50C)时、我们才需要开始驱动珀耳帖。
在您制造的 TEC 驱动器(DRV592、DRV593、DRV594...)中、 考虑 到我们通常将驱动器保持为非活动状态(没有电流通过珀耳帖元件)、DRV592似乎是最适合我们的驱动器。 如果我们使用 DRV593和 DRV594、这意味着我们需要持续提供 VDD/2电压来使 IN+保持器件处于中性模式。 这意味着我们的 MCU 应持续提供占空比为50%的 PWM 输出、并对加热使用50%至100%占空比范围、对冷却使用0%至50%占空比范围。 与 DRV592 方法相比、这似乎更复杂、因为我们使用了两个 MCU PWM 来进行冷却和加热(当这些 PWM 处于非活动状态时、既不进行冷却、也不进行加热)。
我们是否有更好的方法来驱动我们的珀耳帖元件? 我们是否可以在任何地方购买 DRV592评估模块并开始使用它?
提前感谢您付出的时间和努力。 期待您的阅读。
此致、
博扬。