This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV592:驱动珀耳帖元件

Guru**** 2983860 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV594, DRV592, DRV593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1032987/drv592-driving-peltier-element

器件型号:DRV592
主题中讨论的其他部件:DRV594、 DRV593

你好。

我们计划在应用中使用珀耳帖元件、以将温度保持在所需的范围内。

  1. 当温度高于特定限值(例如50C)时、我们将驱动珀耳帖(TEC)元件开始冷却。
  2. 另一方面、当温度降至阈值以下(例如10C)时、我们需要驱动珀耳帖元件开始加热。

我们的器件可在室外运行。 在大多数情况下、既不需要冷却、也不需要加热。 因此、TEC 驱动器应处于非活动状态。 只有当温度超出预定义窗口(例如+10C 至+50C)时、我们才需要开始驱动珀耳帖。

在您制造的 TEC 驱动器(DRV592、DRV593、DRV594...)中、 考虑 到我们通常将驱动器保持为非活动状态(没有电流通过珀耳帖元件)、DRV592似乎是最适合我们的驱动器。 如果我们使用 DRV593和 DRV594、这意味着我们需要持续提供 VDD/2电压来使 IN+保持器件处于中性模式。 这意味着我们的 MCU 应持续提供占空比为50%的 PWM 输出、并对加热使用50%至100%占空比范围、对冷却使用0%至50%占空比范围。 与 DRV592 方法相比、这似乎更复杂、因为我们使用了两个 MCU PWM 来进行冷却和加热(当这些 PWM 处于非活动状态时、既不进行冷却、也不进行加热)。

我们是否有更好的方法来驱动我们的珀耳帖元件? 我们是否可以在任何地方购买 DRV592评估模块并开始使用它?

提前感谢您付出的时间和努力。 期待您的阅读。

此致、

博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bojan、

           这是一个旧器件、因此我们需要更多时间来回答您的问题、任何更新都会让您知道。

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon。

    感谢您的回复。 DRV594模块似乎与评估套件一起提供。 我认为我们可以在我们的应用中以以下方式使用它。

    当我们不需要冷却或加热时、我们可以通过主机 MCU 的关断引脚禁用 DRV594。 另一方面、当我们要从冷却或加热开始时、我们将通过一些 I2C/SPI 控制的 DAC 模块将 IN+电压设置为适当的值。

    这种方法对您有何影响?

    谢谢、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boja、

    这似乎与使用 DRV594的正常应用/电路内联。 从我的角度看没有问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis。

    感谢您的反馈。 您能不能帮助我了解有关 DRV594 TEC 驱动器的更多信息...

    - IN+引脚上的电压值将影响 PWM 输出上的占空比、从而影响 TEC 元件上的电压。

    -当占空比等于100%时、TEC 元件上的电压等于 VDD (在加热情况下、极性将相反)。

    -流经 TEC 元件的电流将等于 TEC 上的电压除以 TEC 电阻。

    上述陈述是否正确?

    提前感谢!

    感激地说、

    博扬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博扬

    请参阅以下有关该问题的答案。

    - IN+引脚上的电压值将影响 PWM 输出上的占空比、从而影响 TEC 元件上的电压。

    是的、您回答正确。

    -当占空比等于100%时、TEC 元件上的电压等于 VDD (在加热情况下、极性将相反)。

    是的、您回答正确。

    -流经 TEC 元件的电流将等于 TEC 上的电压除以 TEC 电阻。

    是的、您回答正确。

    迪伦