This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:TAS2563 QFN (TAS2X63 EVM)特性页面的硬件检查错误

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2X63EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015605/tas2x63evm-tas2563-qfn-tas2x63-evm-hardware-check-error-with-characterization-page

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563

您好、Sirs、

如标题所示、我的客户遇到 TAS2X63 EVM + LB2问题、而我们无法根据中的主题解决1.8V VDDIO 问题  
TAS2563:TAS2563特性页面的硬件检查错误-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

您是否会帮助我们查看配置?





谢谢、此致、

陈耀恩
07/05/201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    从图中可以看到、硬件设置本身没有任何问题。 此 EVM 在正常使用或处于 ROM 模式时是否能够发出声音? 如果没有,请确保计算机已正确设置为输出音频并设置为100%音量。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、非常感谢。 TAS2563 QFN EVM 可在调优和 ROM 模式下工作、两者均未连接 LB2……Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    您能否在 TAS2x63EVM 上尝试不同的 IOVDD 和 VCC-IO 跳线设置组合? 过去、我在某些电压下对 LB2有一些问题。  

    此致、  

    Justin Beigel