This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562YFPEVM-DC:EVM 板无声音输出

Guru**** 2549800 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015600/tas2562yfpevm-dc-no-sound-output-from-evm-board

器件型号:TAS2562YFPEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件:TAS2562、PPC3-EVM-MB

尊敬的 TI 成员:

我已将 PPC3与 TAS2562 EVM 相连、并将该设置配置为用户指南。

但 TAS2562 AMP 仍然没有声音输出。 您能否帮助检查是否存在任何设置错误?

[PPC3-EVM-MB]

J12:5V 直流

VCC-I2C:3.3V

VCC-I2S:3.3V

IOVDD:1.8V

[TAS2562]

单声道设置

以下是所有设置条件、扬声器输出(4 Ω)也连接到 J8 OUT1连接器。

跳线设置请参阅下图。

Windows 播放设备,

音频格式、

PurePath 控制台软件、能够与 EVM 连接、

来自 PC 的启动信号和测试提示音。

我已经检查了进入 AMP 的数字音频信号是否正常工作、但我不确定为什么 AMP 没有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EVM 上靠近输出端子的蓝色导线是什么?  

    此外、您能否检查 器件控制页面的 IRQ 标志并查看其中是否有任何标志正在触发?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢 您的回复。

    4根蓝色导线与 TI 的 EVM 一起提供。

    我无法通过 EVM 原理图跟踪蓝色导线连接。 组件位置不存在。

    我收到的电路板版本为 AMPS043B、TI 网站上的 EVM 原理图为 AMPS043A。

    以下是从 EVM 读取 IRQ 的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 基于此、您的配置似乎没有任何问题。 另一个需要检查的问题是通道1的通道分组设置正确。  

    如果您再次检查该问题、但仍然无法播放声音、您能否尝试 EVM 的另一个通道输出、以查看问题是否与输出通道有关。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你的帮助。