This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:如何连接到简单的 I2S 3线输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720L, TAS5720A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1015152/tas5720a-q1-how-to-connect-to-simple-i2s-3-wire-input

器件型号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5720L

您好 TI

我尝试将 I2S (LRCLK、BCLK、SDIN) 信号连接到 TAS5720A-Q1

因此 、我没有可用的 MCLK。

根据 TAS5720L 的数据表、应该可以简单地将 MCLK 连接到 BCLK

我看不到 在 TAS5720A 数据表中提到了相同的解决方案。 是否也可以对那个进行此操作?

我在 TAS5720A-Q1EVM 评估套件上试用过它、但它不起作用。

我不想使用任何 I2C 通信和设置。 它是否需要进行任何其他进一步设置才能使其正常工作?

我们目前使用的是 MAX98357A 放大器 、因此 可验证 I2S 输出

期待您的建议

BR。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    TAS5720A-Q1与 TAS5720MTAS5720L 有差异、其中一个差异是它不能支持3线 I2S。 另请注意、MCLK 必须至少为 2 * SCLK。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

     由于采购和成本原因、我们计划在最终产品中使用 TAS5720LRSMT。 但我们没有那个的评估套件。

    您能否确认此部件可用于开箱即用的 I2S 音频、而无需任何 I2C 配置功能?

    请参阅随附的原理图、其中 MCLK 和 SCLK 已连接   

    电源电压(PVDD)为6V

    BR。

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

          它应该在没有任何 I2C 配置的情况下工作。

    Leon