Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720L, TAS5720A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS5720L、
您好 TI
我尝试将 I2S (LRCLK、BCLK、SDIN) 信号连接到 TAS5720A-Q1
因此 、我没有可用的 MCLK。
根据 TAS5720L 的数据表、应该可以简单地将 MCLK 连接到 BCLK
我看不到 在 TAS5720A 数据表中提到了相同的解决方案。 是否也可以对那个进行此操作?
我在 TAS5720A-Q1EVM 评估套件上试用过它、但它不起作用。
我不想使用任何 I2C 通信和设置。 它是否需要进行任何其他进一步设置才能使其正常工作?
我们目前使用的是 MAX98357A 放大器 、因此 可验证 I2S 输出
期待您的建议
BR。
Allan