This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:TLV320AIC3105输入的共模电压是多少?

Guru**** 2379800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1014767/tlv320aic3105-what-is-the-common-mode-voltage-of-tlv320aic3105-inputs

器件型号:TLV320AIC3105

我打算进行直流耦合、需要匹配输入的共模电压。
数据表中缺少此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    有关输入共模电压的信息、请参阅此处:

    "内部带隙电压基准"对应于1.35V 的 VCM

    最棒的

    Carson

    低功耗音频团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。
    我曾看到过该案文,但不确定"由"这一表述是指"以某种方式与之相关",或"确切地说是内部带隙参考"。 :-)
    也许是因为我对语言缺乏掌握。