https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135692/opa1622-opa1622
器件型号:OPA1622主题中讨论的其他器件: INA1620
您好!
我必须设计音频驱动程序来驱动手机或耳机:
手持终端- 20 Ω、灵敏度107 dB@1 mW
耳机- 625欧姆、灵敏度112 dB@ 1mW
您推荐什么运算放大器? 我看到了 OPA1622、它看起来非常适合。 我在下表中添加了 SPL 数字、使用该运算放大器、如果我以+/- 5V 电压为其供电、我可以达到数据表中显示的8Vpp。 123 dB 对于耳朵来说相当大、因为最大输出正确还是需要提高?