This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:OPA1622

Guru**** 2382610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622, INA1620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135692/opa1622-opa1622

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件: INA1620

您好!

我必须设计音频驱动程序来驱动手机或耳机:

手持终端- 20 Ω、灵敏度107 dB@1 mW

耳机- 625欧姆、灵敏度112 dB@ 1mW

您推荐什么运算放大器? 我看到了 OPA1622、它看起来非常适合。 我在下表中添加了 SPL 数字、使用该运算放大器、如果我以+/- 5V 电压为其供电、我可以达到数据表中显示的8Vpp。 123 dB 对于耳朵来说相当大、因为最大输出正确还是需要提高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我目前正在研究您的问题、并将在明天的业务结束时作出回应。 感谢您的耐心等待。

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    OPA1622是音频驱动器的理想选择。 观察人类听力的分贝暴露水平、123dB 非常大。 我发现的信息表明、最大音量下的个人音频设备约为105分贝/4分钟、相当于链锯水平、如果暴露时间过长、将被视为会损害听力。 话虽如此、我相信123dB 对于音频应用来说是足够的余量。 根据我发现的信息、94 dB/1hr 是个人电子产品的平均使用率。  

    OPA1622上32欧姆负载的线性输出摆幅在+/-5V 时与电源轨之间为2V。 这是3V 正电压和3V 负电压或6Vpp。   

    对于较重的负载、如果您发现需要更多的功率、我们提供了有关并行输出的应用手册、以驱动更大的电流。 它显示了 INA1620、但是同样的技术可用于任何放大器。   

    https://www.ti.com/lit/an/sboa352/sboa352.pdf?ts=1663697924554&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA1620

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    是的、你是对的。 我稍后读出了大约 dB 水平、因此在最坏的情况下、112 dB 应该足够了。 在第6页、我看到相对于电源轨的摆幅高达800mV、所以我不应该得到-4.2至+4.2? 这适用于625欧姆耳机、以防我需要它。 在20欧姆耳机上、它不会靠近此设备。  

    我将使用该部件、

    此致、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar、  

    是的、对于较轻的负载、例如600欧姆、每个电源轨的电压将为900mV。 对于625、它将大致相同。 空载条件为800mV。 当您将负载电阻增加到低于600欧姆的较重负载(意味着更大的电流)时、输出摆幅将减小。 爪形曲线显示了下方的输出电流随电流消耗的下降情况。 尽管如此、请记住、下面的图是通过将输出满贯到电源轨来测试的。 这超出了我们为 AOL 指定的线性运行、我们从器件中拉出电流、以查看输出级的"强"程度。 我个人喜欢这条曲线、因为它提供了很多信息、例如在达到电流限制之前、器件在温度范围内可以拉取和灌入多少电流、此时输出下降至0V、器件现在可以更长时间地驱动负载。 在这与 AOL 规格之间、我们获得了大量有关耳机驱动能力的信息。 当您准备好或有任何其他问题时、请告诉我是否可以帮助您进一步查看原理图。  

    拉电流:

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请将我添加为朋友、以便我可以将原理图发送给稍后查看。  
    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Divakar、  

    我刚刚发送了一个朋友请求。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone