主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1
您好、E2E 支持团队、
最近、我尝试在 TAS6424E-Q1上使用直流负载诊断、并测量了最大可检测电阻。
我在电阻大于7.65k 欧姆时意识到、TAS6424E-Q1会在 PPC3上显示开路负载、但在 TAS6424E-Q1 Doc (P.10)中、最大开路负载电阻为6k 欧姆。
它是否会受到温度或其他原因的影响?
此致、
Jeffery。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 支持团队、
最近、我尝试在 TAS6424E-Q1上使用直流负载诊断、并测量了最大可检测电阻。
我在电阻大于7.65k 欧姆时意识到、TAS6424E-Q1会在 PPC3上显示开路负载、但在 TAS6424E-Q1 Doc (P.10)中、最大开路负载电阻为6k 欧姆。
它是否会受到温度或其他原因的影响?
此致、
Jeffery。
尊敬的 Derek:
我认为这个数字是正确的。 
这里有另一个相关问题。
我以前使用14V 作为 PVDD、直流诊断阈值接近数据表值、但在我将 PVDD 从14V 更改为5V 后、该值将会有所不同。
最不同的是禁用线性输出时的 OL 最大值。
1.PVDD=14V、线性输出被禁用、OL 最大测量值=70 Ω
2.2V PVDD=5V、禁用线性输出、OL 最大测量值=390 Ω
是这样吗?
此致、
Jeffery。
我还可以在数据表中找到该信息。


OL 检测阈值为40~70 Ω Ω、但数据表中指出、外部放大器电阻应介于600 Ω 和4.7K Ω 之间。
如果我们的外部放大器电阻为300欧姆、那么该外部放大器是否可以用于 TAS6424E-Q1?
我在 TAS6424E-Q1 EVM 上尝试了300欧姆电阻、可以将其检测为线性输出。 因此、我认为它可以使用、但我不知道它是否会有任何潜在风险。
此致、
Jeffery。