This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424EQ1EVM 线性输出直流负载诊断

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1135330/tas6424eq1evm-tas6424eq1evm-line-out-dc-load-diagnostics

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424E-Q1

您好、E2E 支持团队、

最近、我尝试在 TAS6424E-Q1上使用直流负载诊断、并测量了最大可检测电阻。

我在电阻大于7.65k 欧姆时意识到、TAS6424E-Q1会在 PPC3上显示开路负载、但在 TAS6424E-Q1 Doc (P.10)中、最大开路负载电阻为6k 欧姆。

它是否会受到温度或其他原因的影响?

此致、

Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、
    您可以参阅图9-7。 直流负载诊断报告阈值、6k Ω 是阈值、如果负载在该值内、器件可以保证报告正常。

    此致、
    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答~

    图中的值是否正确?


    我有另一个问题。
    在高温环境中或其他受影响的环境中长时间使用直流负载诊断阈值后、是否会更改该阈值?
    TI 是否提供任何保证或任何其他限制?

    此致、
    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

     您对图的注释是最正确的、但线性输出最大值不正确。 TI 仅 保证 当负载小于6K Ω 时、线性输出负载正常。

    对于容差问题、数据表 规格中的值可以涵盖高温和低温。  环境。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    我认为这个数字是正确的。


    这里有另一个相关问题。

    我以前使用14V 作为 PVDD、直流诊断阈值接近数据表值、但在我将 PVDD 从14V 更改为5V 后、该值将会有所不同。

    最不同的是禁用线性输出时的 OL 最大值。

    1.PVDD=14V、线性输出被禁用、OL 最大测量值=70 Ω

    2.2V PVDD=5V、禁用线性输出、OL 最大测量值=390 Ω

    是这样吗?

    此致、

    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着电压会影响容差?


    如果使用年限超过5年或10年、该怎么办? 容差会变得更差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在数据表中找到该信息。


    OL 检测阈值为40~70 Ω Ω、但数据表中指出、外部放大器电阻应介于600 Ω 和4.7K Ω 之间。
    如果我们的外部放大器电阻为300欧姆、那么该外部放大器是否可以用于 TAS6424E-Q1?
    我在 TAS6424E-Q1 EVM 上尝试了300欧姆电阻、可以将其检测为线性输出。 因此、我认为它可以使用、但我不知道它是否会有任何潜在风险。

    此致、

    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    TI 资质认证可以保证阈值在高温/低温下符合数据表规格。 和高/低电压、寿命测试。

    通常、线性输出用于外部 AMP 应用。 外部 AMP 输入阻抗通常大于600欧姆。  

    如果连接300欧姆负载、将报告开路负载。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    因此、当启用"线路输出使能诊断"时、通道1~3使用4欧姆电阻、通道4使用300欧姆电阻。

    这意味着可以检测到300欧姆吗?


    此致、

    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    我想说、我无法保证任何超出数据表规格的数据。

    600欧姆是 TI 可以保证的数据。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:


    我想确保该结果意味着通道4检测到外部放大器、对吧?

    当70~600 Ω 电阻和线性输出诊断之间的阻抗被启用时、应该是什么?

    我的实验将始终报告检测到线性输出、而不是开路负载。

    根据图10-1、它说外部阻抗应介于600~4.7k Ω 之间。

    但数据表中的规格显示线输出6k 欧姆。 这意味着什么?


    此致、

    Jeffery。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Jeffery。

    Derek 今天不在办公室、他回来后将回复您。

    BR。  

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jeffery

      在表中、6K 欧姆表示负载诊断可以测试出最大值大约为6K 欧姆。 大于此值的器件将报告为开路负载。 负载诊断范围为实际使用范围留出了一些余量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffery、

    表中的规格是正确的。 您应该参考表规格。 谢谢!

    此致、

    Derek