This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3120EVM-U:初始化对话框图标未突出显示

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1134620/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-the-init-dialog-box-icons-are-not-highlighted

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

通过 USB 将 EVM 连接到 PC 后、初始化脚本对话框中的图标不会启用/突出显示。

请向我推荐解决方案。

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的编解码器专家延迟了12至24小时回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果图标未突出显示、则表示该图标不适用于此器件、但您可以单击"视图"选项卡并选择条目、如直接配置器件的 init 脚本。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要另一个帮助。 我将辅助电缆从 PC 连接到编解码器评估板(TLV320AIC3120)、并在 PC 上播放歌曲。 当 MICLP 连接到 DAC 混频器时。 我可以通过扬声器和耳机收听歌曲。

    现在我想知道如何证明 下面红色高亮显示的路径。 是否有任何方法可以将馈入麦克风的音频记录为 TLV320AIC3120 EVM 未突出显示的录制选项、并且任何其他可用的回放选项也都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 Audacity 或 GoldWave 等工具通过 USB 录制传入的音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 它确实对我有很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。